This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C387:DS90C387VJDX/NOPB - 10通道 LVDS/时钟与 TFT 相连。

Guru**** 2975580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1178916/ds90c387-ds90c387vjdx-nopb---10-channel-lvds-clock-interfacing-with-tft

器件型号:DS90C387

下午好!

我正在设计一个 HDMI 转 LVDS 桥接器、并且在了解 DS90C387VJDX/NOPB LVDS 输出的连接如何连接到我的 TFT (我已附加以供参考)时遇到问题。

我有8个差分数据输出(A0至 A7)和2个差分时钟输出(这些输出是相同的、因此可以互换)。

我的 TFT 需要提供4个差分通道来提供奇数数据(OLVx)、以及4个差分通道来提供偶数数据(ELVx)。

DS90C387VJDX/NOPB 差分通道的哪些输出提供奇数数据(我可以连接到 OLV0至 OLV3)、哪些输出会影响到偶数(ELV0至 ELVSS 3)。

我赞赏这一问题的澄清,因为第18页和第19页不清楚。

www.ti.com/.../ds90c387.pdf

我如何推断 TFT 是应在直流平衡还是非直流平衡模式下驱动?

我已向 IC 上的配置引脚提供电压/逻辑输入以供参考:

Bal =高电平

双通道=高电平

PD =低电平

R_FDE =高电平

R_FB =高电平

PLLSEL =高电平

PRE = NC

e2e.ti.com/.../P10-TFT.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kacper、

    我将在周一或周二回顾一下这个内容、并返回给您。

    此致、

    本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您对我的介绍。

    在 PCB 设计完成后、我能回答一个问题吗、我们只是在等待确认连接、以便可以制造 PCB。

    我真的很喜欢它。

    谢谢、此致、

    Kacper

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Ben、

    我正在尝试使用 IC DS90C387VJDX/NOPB 的 LVDS 输出来驱动连接的 TFT。

    e2e.ti.com/.../2072.P10-TFT.pdf

    我假设标有 OLVx 的引脚(在 TFT 上)应该是奇数差分对、因此 ELVx 应该是偶数。 DS90C387VJDX/NOPB 没有奇数和偶数引脚标记、只有 A0至 A7……?

    在数据表的第19页上、有一个针对 BAL =高电平时的引脚排列。 (我假定 TFT 是新的、不需要 BAL 为低电平)。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ds90c387.pdf?HQS=dis-mous-null-mousermode-dsf-pf-null-wwe&ts=1671087539714&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.mouser.co.uk%252F

    不过、这是我的问题开始的地方、我无法确定 DS90C387VJDX/NOPB 中的哪一个 AX 输出 LVDS 对应该连接到 TFT LVDS 的哪一个输入。

    A0到 A3是否总是奇数(A0是 Odd0、A3是 Odd3?) A4到 A7是偶数(A3是 Even0、A7是 Even3?)。

    请您提供有关如何将 TFT 连接到 LVDS 驱动器的一些说明、我非常感激。

    谢谢、此致、

    Kacper

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kacper、

    很抱歉耽误你的时间。 数据表中的此表可能有助于您对数据表中的以下一些图形进行解码:

    出于您的目的、您需要注意 Y 值、该值是奇数或偶数。

    您可以看到、A0-A3是奇数、A4-A7是偶数、因为 A0-A3的"Y"为1、A4-A7的"Y"为2。

    这是否能回答您的问题?

    此致、

    本