This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3122E:关于 TRS3122E 接收器输入逻辑

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3122E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/737853/trs3122e-about-trs3122e-receiver-input-logic

器件型号:TRS3122E

尊敬的支持团队:

对于 RS232、逻辑高电平通常为-3~-15V、逻辑低电平为3~15V、为什么在 TRS3122E 中、接收器阈值 VIT+&VIT-都是正电压? 太多了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vera、

    这在 Rin 输入保持开路的情况下非常有用。 在这种情况下、输入电压将通过接收器的内部5kOhm 输入电阻偏置为0V。 具有正输入阈值使得该0V 输入可提供可预测的高输出值(而不是不确定的值)。

    此致、
    最大