This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 器件数据表/信息 TMC1112A

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC1110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/737870/obsolete-device-datasheet-information-tmc1112a

主题中讨论的其他器件:TLV320AIC1110

你好、

我必须更换我们制造的电话 PCB 中的 TMC1112A 信号电路。 此设备的所有电源现已干燥。

原始器件似乎是由 Hughes 或 Raytheon 制造的、但也是由 Plessey 和 Texas Instruments 在20世纪90年代制造的。 它本质上是一个 DTMF 拨号器。 我正在尝试在此器件上查找任何可用数据、以帮助重新设计电路板。

有人在器件上有数据表或任何信息吗? 我已经对互联网进行了广泛的分类、但没有任何可用的东西。

请提供任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Andrew、
    感谢您发帖。

    在 TI 的存档中、我找不到 TMC1112A 的参考。
    我确实看到了有关如何制作 DTMF 拨号器的应用手册。
    www.ti.com/.../snoa148.pdf
    AN-666采用3.58 MHz 晶体的 DTMF 发生
    本应用手册概述了使用 COP820C/840C 微控制器生成 DTMF 的两种不同方法
    在10分频模式中使用3.58MHz 晶振计时。
    这将产生2.79ms 的指令周期时间。 应用手册还为提供了一个低真行/列解码器
    DTMF 键盘。

    TI 的停产器件库存由 Rochester Electronics 负责处理
    可以在此处搜索器件型号 :https://www.rocelec.com

    TLV320AIC1110 PCM 编解码器将为通信应用生成 DTMF。
    www.ti.com/.../TLV320AIC1110
    该器件于2001年推出。

    TI 网站上还有其他可搜索的 DTMF 参考。

    您是否有任何其他信息可以提供?