This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4S012:电路原理图审阅

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4S012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1180021/tpd4s012-schematic-review

器件型号:TPD4S012

尊敬的团队:  

我的客户正在考虑使用 TPD4S012来保护 USB 接口、如下所示。  

请查看下面的原理图并告诉我您的意见。  

- VBUS_USB 的 GND 是 USB_VGND,但 TPD4S012的 GND 是 DGND,DGND 通过 F珠(MPZ1608S221)连接到 USB_VGND。 我认为使用相同的 GND 更有效。 请告诉我您的意见。  

-客户不使用 ID 保护、TPD4S012的引脚3连接到 USB_VGND。 如果他们不使用该端口、哪一个更好、悬空或连接 GND? 请告诉我您的意见。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    对于未使用的引脚、我建议将其保持悬空。  
    对于 GND 方案、我将 ESD 器件 GND 引脚连接到机箱 GND。 我认为在这种情况下、机箱 GND 是 DGND?  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sebastian、  

    感谢您的评论。  

    [引用 userid="488009" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1180021/tpd4s012-schematic-review/4444661 #44461">我要将 ESD 器件 GND 引脚连接到机箱 GND。 我认为在这种情况下、机箱 GND 是 DGND?  
    [/报价]

    您是说您提到的机箱 GND 是 USB 连接金属 GND 吗?

    GND 结构如下所示。  DGND 是该板的主 GND、其中 USB 到 UART 桥接 IC 和处理器。  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    我们通常建议将 ESD 二极管 GND 连接到 连接到金属底盘螺钉或连接器的 GND 平面。 在这种情况下、如果没有底盘螺钉、我建议使用与连接器相同的 GND。  

    此致、

    Sebastian