This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA5405:大约一个间隔。

Guru**** 2511185 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA5405

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/735642/tca5405-about-a-interval

器件型号:TCA5405

你(们)好。

感谢您的始终支持。

我对 TCA5405有疑问。

 我们希望连续输出数据。

是否需要在发送(D0)后间隔下一个信号(S0)?

如果是、请让我知道它需要多长时间的间隔。

此致。

Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    "是否需要在发送(D0)后间隔下一个信号(S0)?"

    从我的测试中我发现、如果我没有增加大约~20微秒的延迟、输出有时会无法正确设置。 不过、我建议您保留~40微秒的延迟、以确保这一点。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bobbi-San

    非常感谢您的回复。

    您能再问一个问题吗?

    “上电复位”之前每个 Q*引脚的状态是什么。
    (低阻抗、高阻抗或不稳定)

    此致。
    Kengo。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kengo、

    '上电复位'之前每个 Q*引脚的状态是什么。
    (低阻抗、高阻抗或不稳定)"

    当您在上电复位之前说过、您是说 Vcc 接地是否正确?
    如果是、则它们应具有高阻抗(悬空)。

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobbi-San。

    感谢你的答复。

    您是否对以下地区的状态有任何了解?

    (介于 Vcc 从0V 上升到 VPOR 直到1V 之间。)

    此致。

    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kengo-San、

    我将于周一进行检查、然后返回给您。 我今天在家工作、下周之前不会回到办公室。 很抱歉耽误你的时间。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kengo-San、

    我打开器件电源并观看 Q1以了解它会做什么。 我最终看到 Q1一直保持 GND。

    实际上、我认为正在发生的情况是、当器件处于 VPOR 以下时、Q1为高阻态、直到 Vcc 高于 VPOR、然后器件将 Q1保持至 GND。

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobbi-San

    感谢您的支持和回答。

    此致。

    Kengo。