This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:替换效率

Guru**** 2930800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1179759/dp83867cr-replacement-refference

器件型号:DP83867CR

您好!

我们已经申请 了 DP83867CRRGZR 器件、预计到2024年年底会有到达日期。

此 IC:DP83867CRRGZR 的库存中是否有等效或完全替换件?

您是否有任何建议或任何方法可以更快地获取此器件?

感谢您抽出宝贵的时间为您提供支持

此致

豪尔赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    豪尔赫、

    让我向我们的专家咨询最新更新;我将尽快向您提供最新信息!

    此致、
    Jason Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    请询问他们。

    任何推荐或替代部件都将受到欢迎!

    此致

    豪尔赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    豪尔赫、

    任何  DP83867均可作为有效的替代产品。 下一次、为了便于将来参考(以及缩短周转时间)、我建议与您的现场代表联系、讨论电源问题、而不是使用我们的 E2E 公共论坛。 希望这对您有所帮助!

    此致、

    Jason Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    感谢您的回答! 我将在下一次向一位现场代表提出要求。 很抱歉、未遵循标准程序。

      直到2024年2月、DP83867系列的 IC 似乎没有库存(至少在 Mouser 或 DigiKey)

    此 IC 是否有任何可用的库存替代产品: DP83867CRRGZR?

    感谢你能抽出时间

    此致

    豪尔赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    豪尔赫、

    没问题! 我应该澄清一下:我不能在这个公开论坛上公布零部件的供应数量。 有关此类信息、请与您的现场代表联系。 希望这对您有所帮助!

    我现在将关闭此主题。

    此致、

    Jason Lee