This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E05U06以串行方式连接

Guru**** 2537140 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD4E05U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/735669/tpd4e05u06-connected-in-serial

主题中讨论的其他器件:TPD4E05U06

您好!

在我的应用中、我需要保护我的电路(~10MSPS 的 RS422串行通信和从所有接地端隔离接触的 SSR)免受 IEC61000-4-2 (ESD)、IEC61000-4-4 (EFT)和 IEC61000-4-2 (浪涌)的影响。 为此、我选择 TPD4E05U06 IEC ESD 器件。 我可以将此器件串行连接到另一个器件吗? (一个将并行保护 SSR 触点、另一个将并行保护通信。 电流 ROUT 来自源极、通过 D1、通过 D2、并在负浪涌时接地、然后反向)

谢谢、

Idan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Idan、
    很抱歉耽误你的时间。
    这基本上会将器件的击穿电压和钳位电压增加两倍。 我不知道这是否足以保护您的系统。 为什么不能将其放在两者的前面接地?