This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848C:无变压器运行的限制

Guru**** 2925360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/737382/dp83848c-limitations-of-transformerless-operation

器件型号:DP83848C

您好!

我想知道是否有人可以详细说明以下问题。  

文档 www.ti.com/.../snla088a.pdf 指定了配置无变压器运行的建议。  


具体而言、它指出  
"IEEE 合规性测试是使用直电缆和交叉电缆对无变压器接口执行的。 结果显示了针对关键100Mb/s 模式参数(抖动、TX/Rx 返回损耗、VOD)的合规性。 其他旨在模拟最坏情况下的电缆负载的 IEEE 测试未通过、因此支持在非典型无变压器应用中使用短距离配置的建议"

是否可以找出哪些特定测试失败? 它建议应用长度小于1米的电缆。 如果使用较长的电缆、人们可能希望看到哪种结果?  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Liam、您好!

    该应用手册最初发布了一段时间、因此目前很难跟踪数据。 一般而言、我们通知客户、在无变压器运行中、IEEE 合规性很难、因为有些测试通过、有些测试不通过。 但是、PHY 可以在100米电缆长度下通过 BER 测试。 对于较长的电缆长度、BER 性能可能会下降、最终在很长的电缆长度下可能会出现链路问题。

    此致、
    Aniruddha