This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF410:寄存器设置

Guru**** 2696775 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF410, SIGCONARCHITECT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/736772/ds125df410-register-setting

器件型号:DS125DF410
主题中讨论的其他器件: SIGCONARCHITECT

我想知道 DS125DF410 CDR 在12.25Gbps、11.7Gbps 和11.3Gbps 速率下的寄存器设置设置。

是否有任何公式或程序来确定这些值?   

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Dobby、

    您可以使用 SigconArchitect GUI 来确定这些数据速率的寄存器设置。 此外、您还可以使用此 GUI 来控制 DS125DF410器件、并为器件实时生成这些设置。

    请注意下面的 SigconArchitect GUI 图片、我使用该图片为寄存器0x060至寄存器0x067生成值、以使器件锁定到这些数据速率。

    此致、、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    感谢 您的快速回复。  我获得了 PPM 和频率的设置、但我 不确定如何处理 RAM/SUBRATE 寄存器(位置0x2F [7:4])。  我可以使用任何值吗? 我应该一直 使用0x00吗?  我希望 TI 能够澄清该 寄存器设置。

    谢谢你。

    Dobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dobby、

    您指示的数据速率均在 VCO/1范围内。  因此、您可以使用多个速率/校准值中的任意一个、这将允许 DS125DF410正确锁定。  我建议使用 寄存器0x2F = 01'h 的设置、以确保重定时器仅尝试锁定在正确的范围内。  这将有助于最大限度地缩短锁定时间。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、

    感谢您的快速响应。 现在我将使用该值。

    谢谢你。
    Dobby