Other Parts Discussed in Thread: DS90CR288A, DS90CR287
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90CR287 主题中讨论的其他器件:DS90CR288A、
你(们)好
客户使用 DS90CR287 (TX)和 DS90CR288A (RX)。
FPGA 为 TxCLKIN 供电。
当 FPGA 被加热时(Ta=55C 时)、TxCLKOUT 具有抖动并且会导致数据错误。
仔细观察 TxCLKIN、在25C 和55C 时差异很小、但看起来几乎相同。
我附加了文件。
实际上、当正确形成 TxCLKIN 时、TxCLKOUT 上的抖动消失而没有错误。
因此、TxCLKOUT 上的抖动会导致 TxCLKIN。
TxCLKIN 在1.5V 左右的电平上的毛刺脉冲是否会导致 抖动?
贝斯特雷加兹