This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610:125MHz、312.5MHz 参考时钟规格

Guru**** 2392905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/737411/ds125df1610-125mhz-312-5mhz-reference-clock-spec

器件型号:DS125DF1610

大家好、

您能告诉我125MHz 和312.5MHz 情况下推荐的参考时钟规格吗?
在数据表中、仅提到25MHz 情况。
谢谢你。

此致、
Jade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jade、

    以下是 125MHz 和312.5MHz 差分信号的一些指南。

    ppm (+/- 100)

    占空比(40 - 60%)

    交流耦合接口

    VPP (200 - 1200mV、典型值800mV)

    此致、

    Lee