This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:关于 SN65DP 159结温

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/737028/sn65dp159-about-sn65dp-159-junction-temperature

器件型号:SN65DP159

尊敬的专家:

感谢您的特殊支持。
我的客户正在考虑使用 SN65DP159。
是否可以告诉我 Tj 的热评估温度规格?

最好的雷加尔
福泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    福泽-圣

    (结温) Tj = Ta +(P *结至环境热阻)

    TA 是环境温度
    P 是表7.5中提供的耗散功率。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Devis-San。

    感谢您的回复!
    我从您那里了解了 Tj 温度。
    此问题已得到解决。

    最棒的,雷加尔
    福泽