This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C31:共模和原理图查看。

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26C31, AM26LV31E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/737278/am26c31-common-mode-and-schematics-review

器件型号:AM26C31
主题中讨论的其他器件: AM26LV31E

客户正在尝试使用 AM26C31驱动只能处理600mv pkpk 差动的差动输入。 由于该器件的输出摆幅过高、因此在每个桥臂上使用串联电阻器、并在负载上使用另一个并联电阻器。 他通过简单的分压器计算来确定分流电阻器的值(下图中的 R3)、但当他查看数据表的图3时、他对输出的共模电压感到困惑。

由于 VOH 和 VOL 的标称 VOCM =(VOH+VOL)/2、但在图3中、它似乎表示存在1.3V 的偏移。 因此、他不确定自己计算的电阻值是否正确。

他的问题是

什么是共模标称值>

2 -如果他在我的器件的输入端需要600mV 的差分信号、或者负载是所示连接的 R3的值、那么对吧?

3 -您是否有适用于此器件的 SPICE 模型?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naser、

    理论上、它不应具有 RS485差分信号的共模偏移。 您可以参阅图3。 (http://www.ti.com/lit/an/slla272c/slla272c.pdf)

    您能否提供如何计算600mV? 它是否基于最低2V VOD? 如果是这样、只要电阻分压器的比率为3/10、它就可以工作。

    遗憾的是、我们只有适用于 AM26LV31E 的 SPICE 模型(www.ti.com/.../sllm071)。 通常、我们为 RS485收发器提供 IBIS 模型。

    如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao