This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0344:客户将在 BNC 和 GTX 之间使用 LMH0344、Kintex-7#39;s GTX 是3x4G SDI 的接收器。

Guru**** 2575595 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH0344, LMH0324, LMH0397

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/737250/lmh0344-customer-will-use-lmh0344-between-bnc-and-gtx-and-kintex-7-s-gtx-is-the-receiver-of-3x4g-sdi

器件型号:LMH0344
主题中讨论的其他器件: LMH0324LMH0397

降级:

客户将在 BNC 和 GTX 之间使用 LMH0344、而 Kintex-7的 GTX 是3x4G SDI 的接收器。

没关系吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lian、

    虽然 LMH0344可用于此应用、但 LMH0324和 LMH0397器件通过分别提供更长的电缆长度和重定时功能而增加了优势。 请让您的客户考虑这三款器件中的一款(LMH0344、LMH0324或 LMH0397)、并选择符合其价格和性能标准的器件。

    此致、Nasser