This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:关于停止 OUT0的输出

Guru**** 2950870 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1297, LMH0397

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/737053/lmh1297-about-stopping-the-output-of-out0

器件型号:LMH1297
主题中讨论的其他器件: LMH0397

你好。

我对 LMH1297和 LMH0397有疑问。

问题1.
我想在 EQ 模式下停止 OUT 0的输出。
静音作为停止的方法。 或者我认为有一种断电的方法。
这两种方法之间有何区别?

问题2.
断电时、有以下寄存器。
·共享寄存器:0xFE 位3、位2
·ConfigIO 寄存器:0x31位5、位4
有什么不同?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    石井三、您好!

    Q1:断电功耗更低(~<10mW)。 在这两种情况下、输出都保持高电平。

    Q2:在 CD 模式下、状态机轮询或询问 OUT0_SEL 引脚和寄存器0xFE 控制覆盖。 另一方面、在 EQ 模式下、均衡器状态机完全控制此功能、因此使用 ConfigIO 寄存器的寄存器0x31。

    此致、Nasser