This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:TMDS181应用咨询

Guru**** 2925370 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/736900/tmds181-tmds181-application-consulting

器件型号:TMDS181

您好!

使用 TMDS181的 VSadj 引脚的电阻为7.15K 欧姆。
测量大约500mV 的 Vswing、
当使用具有 TMDS181芯片的传输板时、
信号中找到的一个信号、
500mV Vswing 会影响其导线的匹配。
将 VSadj 更改为8.2K 欧姆、
在大约300mV 的电压下测试 Vswing、效果会更好。
查看规格参数、VSadj 与 VOD 的数据不超过8K。
如果是、是否有问题?
此外、更改后是否满足 HDMI 标准要求?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    YISYUAN

    最大 Vsaji 电阻为7.5k Ω。

    HDMI 合规性取决于系统、您需要运行合规性测试以查看是否满足所有 HDMI 要求。

    谢谢
    David