This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9548A:三态

Guru**** 2928750 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/737200/pca9548a-tri-state

器件型号:PCA9548A

您好!

如果我们连接了两个 PCA9548A 并并行输出、但将复位拉至 PCA9548A 中的一个、会怎么样。 它是否会对输出进行三态? 这个上的数据表不清楚。 “当此信号置位低电平并保持最小的 TWL 时,PCA9548A 将复位其寄存器和 I2C 状态机,并取消选择所有通道。” 我知道它不是保持低电平的重置引脚的预期目的,但它能正常工作吗?

谢谢、
KF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 KF、

    首先、我建议使用此器件的 TCA 版本、因为它可以解决 PCA 系列的一些错误、引脚对引脚兼容、通常支持更宽的 Vcc 范围、并且通常具有更高的成本竞争力。

    现在、如果您将 RESET 引脚驱动为低电平、则器件的通道将不再被选中(禁用)、这将使 RESET PCA9548A 具有高阻抗(您输入时处于三态)。 您可以将 RESET 信号再次驱动为高电平、器件将保持高阻抗状态、直到您再次对其内部寄存器进行寻址。

    谢谢、

    -Bobby