This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:重定时器模式

Guru**** 2945150 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/736159/tmds181-retimer-mode

器件型号:TMDS181

您好!

如果在重定时器模式下更改交叉点时 PD_EN 或外部 HPD_SNK 未切换、

器件是否会进入转接驱动器模式? 或发生任何问题?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kuramochi-San、

    如果用户更改 DEV_FUNC_MODE 寄存器的设置、则需要进行 PD_EN 或 HPD_SNK 切换以确认新设置已激活。

    如果 DEV_FUNC_MODE 已设置为01或10、则会自动处理转接驱动器和重定时器模式之间的交叉、无需额外切换 PD_EN 或 HPD_SNK。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JMMN-SAN、

    感谢你的答复。

    很抱歉我的不确定问题。

    在重定时器模式(设置11)下、器件是否会进入重定时器模式? 或发生任何问题?

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi-San、

    当器件设置为11 -仅重定时器模式时、它不会以任何分辨率进入转接驱动器模式。

    唯一的问题是、如果 TMDS181在寄存器设置为11之前已处于活动状态并在转接驱动器模式下运行、则在 PD 或 HPD_SNK 切换为低电平之前、TMDS181不需要仅重定时器模式。

    此致、

    JMMN