This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:TPS65982电流模式问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982, TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/736449/tps65982-tps65982-current-mode-question

器件型号:TPS65982
主题中讨论的其他器件: TPS65988

你(们)好

       C 型电流模式具有900mA/1.5A/3.0A 4种模式。 我们希望更改 S0上系统的模式。 我们将使用 I2C 来更改0x29。

对这种变化有任何担忧吗? 如果 Type C 连接的 TPS65982上有器件、我们是否需要为 Restert Type C 器件欺骗0x29并发送4CC 命令 HRST?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kerr、

    更改器件 Type-C 电流后、无需发送 HRST。 在该寄存器发生更改后、它会自动断开并重新连接。

    如果这回答了您的问题、请选择 "这已解决我的问题"

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Eric
    谢谢!! 一个更好的问题。
    1:TPS65988在该寄存器更改后是否具有相同的自动断开和重新连接?
    2:Vbus 是否将被禁用并再次启用?
    客户有其他项目将使用988。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kerr、

    否、由于 TypeC 电流字段位于寄存器0x29中、PD 控制器不会自动断开连接和重新连接。 该寄存器中的更改将在下次连接时生效。  

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、
    Eric