This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:电源电压定序 VCC33与 VDD5

Guru**** 2542520 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/735748/hd3ss3220-supply-voltage-sequencing-vcc33-vs-vdd5

器件型号:HD3SS3220

你(们)好  

我们正在设计 USB C 器件 UFP -该器件由 USB C 连接器供电。 施加5V 电源后、器件3V3 PSU 的延迟启动时间为0.5秒。

  HD3SS3220可接受此操作吗? (施加5V - 0.5秒延迟-施加3V3)

非常感谢

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John

    HD3SS3220支持电池电量耗尽模式、因此没有特定的电源序列。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、David
    谢谢-我对这种东西有点偏执-那里有很多芯片应该是这样工作的、但是背向供电的问题给我带来了无尽的麻烦

    USB3多路复用器在时运行
    施加5V 电压?
    是否应用了3V3?
    应用了5V + 3V3?

    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John

    当应用5V 和3V3时、器件处于运行状态。 当5V 不可用时、HD3SS3220进入电池电量耗尽模式。 请注意、当 VDD5关闭时、如果处理不当、HD3SS3220非失效防护引脚(DIR、VBUS_DET、ADDR、OUT[3:1]引脚)可能会反向驱动 HD3SS3220器件。 如有必要上拉这些引脚,建议将 DIR、ADDR 和 INT_N/OUT3上拉至器件的 VDD5电源。 必须通过一 kΩ 个900k Ω 电阻器将 VBUS_DET 上拉至 VBUS。

    谢谢
    David