This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B96:HDMI CEC 信号

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: P82B96

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/736602/p82b96-hdmi-cec-signal

器件型号:P82B96

你(们)好

客户询问 P82B96可以用于 HDMI CEC 线路。

我不熟悉 HDMI 标准。

是否可以将 I2C 缓冲器用于 CEC 线路?

请您向我们提供您的意见吗?

 贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nana、

    我也不是 CEC 的名人。 我已经尝试对此进行一些搜索、但没有找到任何显示物理层或一组协议的内容。

    我看到客户使用此器件与 HDMI DDC 线路连接。

    我的想法:
    该缓冲器仍对两侧使用开漏架构。
    1) 1) I2C 侧的静态电压偏移约为700~800mV、因此与该器件连接的任何器件都需要能够接受~800mV 作为逻辑低电平。
    2) 2)连接到器件 I2C 侧的器件也应为漏极开路而不是推挽
    3) 3)该器件应成对使用(2个 P82B96)、是电缆传输的理想解决方案。 频率限制为400kHz

    如果 HDMI CEC 线路支持(1)开漏、(2)接受800mV 作为逻辑低电平、(3)速度确实需要超过400kHz、则该器件应该工作。

    谢谢、
    -Bobby