This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610:CDR 锁定问题

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125DF1610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/734068/ds125df1610-cdr-lock-issue

器件型号:DS125DF1610

您好、先生、

  当我使用多点应用时、我有一个问题需要您的帮助。 请检查附加文件。 我的配置是

6A  96 --> 1D 9B->01

6B  96 -> 1D  9B --> 01

7A  96 --> 1C 9B --> 00

7B 96 --> 1C  9B --> 00

信号来自6A 和6B。  现在、6A 广播到7A 6B 广播到7B。

现在、6A CDR 处于锁定状态、为何7A 处于解锁状态。

谢谢

卡尼

e2e.ti.com/.../ds125df1610.doc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Cannie、

    根据您的 GUI 图片、TX6A 和 TX6B CDR 均锁定至6B 输入信号。

    TX7A CDR 具有信号检测功能、但不会锁定到输入6A 上的信号。

    同时、TX7B CDR 锁定为输入6A 信号。

    请检查以确保已使用与 CDR 7B 相同的速率和 CTLE 设置设置 CDR 7A。

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     似乎很难锁定所有4个 CDR。 6b 6A 6A 交叉点序列。 将相同的设置更改为6B6A6A6B、则情况良好。 请帮助检查。 我有4个块、只有这个块无法很好地锁定。  

    不管如何、我断开连接并重新连接。 请帮助检查! 它是否会被某种组合阻止。   

    BR、

    canniee2e.ti.com/.../0285.ds125df1610.doc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../4606.ds125df1610.doc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Cannie、

    1)。 当通道 TX7A 未锁定时-使用输入 Rx 6A、您是否可以强制 Rx/DFE CTLE 设置为0x00以锁定 Tx7A CDR? 在此配置中、您可以使用 RxEQ/DFE 选项卡优化或更改 Tx7A CTLE 设置、直到您将器件锁定。

    2)。 在第2个实验中、对于所有器件、强制 CTLE 以0x00设置或更高的值调整模式0。 在这种情况下、我们是否实现了锁定?

    3)。 这是10GbE 还是1.25GE?

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     请检查附件 filee2e.ti.com/.../5482.ds125df1610.doc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cannie、

     

    请在下面记下您的问题的答案:

     

    连接6B 信号后、您可以使用 Rx EQ/DFE 选项卡优化 CTLE 设置、直到 CDR 锁定。 请注意,在进行 CTLE 更改后,您必须单击“Apply to All Channels”(应用到所有通道),然后单击“Reset CDR All Channels”(重置 CDR 所有通道)。

     

    您可以使用调整模式0、无调整/手动模式并设置 CTLE 升压设置。

     

    请通过 nasser.mohammadi@ti.com 向我发送电子邮件、以便我们的应用工程师可以为您提供帮助。

     

    此致、、、Nasser