This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:引脚搭接模式下的地址引脚(A1)

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/735905/tmds181-address-pin-a1-at-pin-strapping-mode

器件型号:TMDS181

如果 A0引脚保持悬空、TMDS181 I2C 地址是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    耶布

    A0是 I2C 地址期间的一个2级输入引脚、您需要使用65K 将其拉高或将其拉低、但不应将其悬空。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。

    数据表中指出" TMDS181本地 I2C 接口始终处于启用状态、但仅在 I2C_EN/PIN 处于高电平时才能覆盖引脚捆绑功能。" 因此、这对我来说意味着、如果 I2C_EN/PIN 被拉低、I2C 接口仍然可用。

    此外、在某些寄存器设置中、数据表会显示"注意:字段从 SWA/POL 引脚加载;当 I2C_EN/PIN = 0时、写入会被忽略"、这再次表示 I2C 接口可在引脚搭接模式下使用、但某些寄存器是只读的。

    因此、如果 I2C_EN/PIN 被拉至低电平、并且设计需要未连接"EQ_SEL/A0"来配置自适应 EQ 操作、I2C 接口是否不可用或 I2C 地址是否只是不确定的? 那么、是否可以在所有可能的地址读取寄存器、然后在下一个下电上电之前使用确认读取的地址?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    耶布

    地址将为 A1-0或 A1-1、因为 A0具有弱内部上拉和下拉、您可以读取 A1-0或 A1-1、直到获得 ACK。 我相信是 A1-0、它将返回 ACK。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。