This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:PCA9306可以连接 B 侧的主设备

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/736186/pca9306-pca9306-can-connect-master-on-b-side

器件型号:PCA9306

您好!

我使用此电压转换 I2C 的电平、在主器件  I2C 为2.5V、从器  件 I2C 为1.8V。  

先前实例中、我已将端口 A 中的主器件 I2C 连接为1.8V、将从器件 I2C 连接为3.3V。

但是、现在我需要以反向方式进行连接、这意味着在端口 A 中、我需要连接从器件、而端口 B 中、我需要 TI 连接主器件吗?可以解决此问题吗? 在数据表中、它总是从端口 A 指定到端口 B、而不是从端口 B 指定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ashwin、您好!

    I2C 是一种双向协议、PCA9306支持双向通信。 这意味着主器件可以位于器件的任一侧、但仍然可以工作。

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、

    我想仔细检查一下、您问是否可以将 Vref1和 Vref2上的电压转换为1侧3.3V 和2侧1.8V?

    谢谢、
    -Bobby