This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:获得了该部件的不同 X 射线图片

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/734946/pca9306-got-different-x-ray-picture-of-this-part

器件型号:PCA9306

您好!

由于 COO 不同、我们有两个器件具有不同的标记、但这两个器件的型号相同:  PCA9306DCUR。

我们得到了下面的 X 射线图片。 它们似乎具有不同的电路。 您能否帮助检查哪一个应该是正确的?

期待您的回复。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Izzy、

    您能否为我提供设备上的顶级标记以及您认为它们来自哪个国家/地区?

    我应该能够使用这些信息来查找每个电路的接合线图。

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    感谢你的答复。

    请找到随附的照片。

    X 射线电路是否与此部件正确?

    此致、

    伊 zzy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Izzy、

    我能够找到该器件的内部接合图、但我很难看到您的 X 射线图片并比较这两者。

    我不希望在网上发布此接合图。 您能给我发送一封电子邮件吗:duynguyen@ti.com

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    我已通过电子邮件将图片发送给您。 请检查。 感谢你的帮助。

    此致、

    伊 zzy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Izzy、

    我收到了您的电子邮件、并向您发送了7BDS 键合线图的图像。

    谢谢、
    -Bobby