This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP7002:TVP7002是否支持1650*1080分辨率?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TVP7002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/735881/tvp7002-whether-the-tvp7002-can-support-1650-1080-resolution

器件型号:TVP7002

大家好、

我想检查 TVP7002是否支持1650*1080分辨率。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    TVP7002支持高达1920x1080p 的分辨率、如数据表中所述:
    www.ti.com/.../tvp7002.pdf
    水平分辨率可由 H-PLL 反馈分频器 MSB 和 LSB 设置为 PLL 分频[11:0]:控制决定每行像素数的12位水平 PLL 反馈分频器值。

    BR
    Tsvetolin Shulev