This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83640:AN-1963:通过标准网络实现同步

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83640, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/735408/dp83640-an-1963-synchronization-over-standard-networks

器件型号:DP83640
主题中讨论的其他器件: ALP

您好!

AN-1963介绍了使用 DP83640在标准网络上实现 IEEE 1588同步的算法。 在哪里可以下载用于执行本文档中所述测试的源代码?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kjell、

    源代码位于"DP83640软件设计指南和 C 软件参考库"文件中。 www.ti.com/.../snlu049

    该代码是为 ALP 目标编写的、如 AN-1963的第3节所述、因此需要移植到您要使用的任何目标。 我们没有移植功能。

    此致、