This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB940-Q1:DS90UB940的输入/输出格式配置

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/733148/ds90ub940-q1-input-output-format-configuration-for-ds90ub940

器件型号:DS90UB940-Q1

大家好、团队、

客户希望构建摄像头仿真以测试954配置。

现在他的问题是:940是否可以配置为输入 RGB444并输出为 RAW12?

测试仪的封装配置、并询问这是否可行?

非常感谢

Josefe2e.ti.com/.../Camera-Tester.pptxe2e.ti.com/.../Camera-Tester.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef 您好、

    考古应该起作用,但是 Deserializer (940)不能更改数据类型。 它只输出输入的数据类型、即 RGB444。

    如果他们希望 RAW12位于输出端、则需要在输入端具有此类型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamzeh、

    UB949是否还能够在 RAW12的12位模式下工作?

    此致

    哈特穆特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hartmut、

    949输入符合 HDMI 标准。
    在 HDMI 规范中、输入数据可以是 RGB444 (与 RGB888相同)、YUV444、YUV422和 RAW。