This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:DSI 调谐器安装失败

Guru**** 2930010 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/735372/sn65dsi84-dsi-tuner-installation-failure

器件型号:SN65DSI84

您好!

在 Windows 10 64位主机上安装 TI DSI 调谐器时出现问题。 请参阅下面的屏幕截图。 您是否有更最新的 DSI 工具版本?

谢谢。

Felix。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Felix、

    您可以尝试以下方法: txn.box.com/.../i7cylbcwf6vzrtvd1qr9ph80s7zu6uqe

    但这可能是系统(或系统上的 Java)问题,而不是工具问题。 我还有 Windows 10 64位、运行正常。

    如果您仍然遇到问题、我的最佳建议是在不同的计算机上尝试一下。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的回复。 此存档受密码保护。 密码是什么?

    Felix。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、抱歉、密码为"ti"。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    非常感谢。 问题显然与我的系统上的 Java 安装有关。 卸载 Java 后,重新引导并再次安装 Java,我能够成功安装 DSI 调谐器(两个版本)。
    Felix。