This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1785:我们是否需要为采用 RS485收发器的所有模块提供专用的0V 电压

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1785

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/733069/sn65hvd1785-do-we-need-to-supply-a-dedicated-0v-to-all-modules-employing-the-rs485-transceiver

器件型号:SN65HVD1785

我们开发了一个采用  SN65HVD1785在多个模块之间进行连接的系统。 我们的模块由24VDC 电源供电。 24VDC 电源可以是通用的(共享的)或独立提供给模块。 其中24V 是共享的、这意味着模块的公共接地。

我的问题是、当单元由单独的24VDC 供电时、我是否必须提供连接模块的专用0V 线路。

换句话说、当与  SN65HVD1785连接时、我们是否需要提供一条专用的0V 线路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A/B 线路上的电压相对于 GND 进行测量。
    因此、您必须使用公共接地。 (通常、RS-485总线需要三条线路。)

    SN65HVD1785的共模范围为−20V 至25V。然而、使用独立电源时、接地端可能会悬空;您至少必须尝试获得一个公共接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    在 RS-485中、接地方案因应用而异。  在模块之间采用单独的器件接地可能会在系统中引入高接地电位差(GPD)、并且根据接地方案、可能会产生接地环路电流。  这些会对系统性能产生负面影响。  高 GPD 可能会达到超过总线上接收器输入共模容差的程度。  请参阅下图的 A 部分)。

    但是、也不建议通过公共接地线远距离直接连接远程接地。  这可能会导致大接地环路电流通过共模噪声耦合到数据线路中。  请参阅下图的 b 部分)。

    而 RS-485标准建议通过插入电阻器来限制接地环路电流、从而将器件接地和系统接地分开。  请参阅下图的 c 部分。  

    但是、如果高 GPD 仍然存在、则系统可能需要电隔离。  

    对于您的特定应用、您似乎需要在总线上的所有 RS-485器件之间共用一个系统接地。  但是、要将每个器件连接到此系统接地、RS-485标准建议插入电阻器、以限制接地环路电流。  此方案的潜在优势将随着系统设计中固有的接地电位差(GPD)幅度而增加。

    如需更多信息 、请参阅 RS-485设计指南的接地和隔离部分。

    此致、

    Max Megee

    TI 收发器应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢大家。 您的解决方案完全解决了我的问题。