This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65981EVM:用户指南错误

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65981EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/735799/tps65981evm-users-guide-wrong

器件型号:TPS65981EVM

您好!

上周、我们购买了评估板 TPS65981EVM。

用户指南(SLVUAW8-2016年8月)似乎错误: http://www.ti.com/lit/pdf/slvuaw8

例如、在第4页第5.1.2.5章中、它将 J6描述为电源路径连接器。 在电路板上、电源路径连接器标记为 J11。

此文档看起来已过时。 您能否提供最新的用户指南?

谢谢你。

此致、

维克托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Viktor、

    我明白你的意思。 我将与团队合作更新此文档。 请留出几周时间查看更新后的文档。 同时、您可以参阅下表以查看更改:

    旧电路板

    新电路板

    S1.

    S1.

    S3

    S2

    J1

    J4.

    J3和 J8

    J2和 J1

    J4.

    J3.

    J5.

    J5.

    J6

    J11.

    J11.

    J8.

    J13.

    J9.

    J14.

    J10.

    TP1和 TP2

    TP6和 TP7

    TP3、TP4、TP7和 TP8

    TP1、TP2、TP8和 TP9

    TP5.

    TP5.

    TP9和 TP10

    TP3和 TP4

    对于给您带来的不便、我深表歉意、我们将努力修复文档。

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    感谢您的快速响应。
    您列出的差异是否是电路板上唯一的变化、或者该行为是否存在其他欺骗行为?

    此致、
    维克托
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Viktor、

    这些是唯一的变化、电路板的功能是相同的。 我们的参考设计似乎由于某种原因而被打乱。

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、
    Eric