This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOS1015EVM:无负载电流消耗

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TIOS1015EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/733879/tios1015evm-no-load-current-draw

器件型号:TIOS1015EVM

我的客户正在使用 TIOS1015EVM、发现在未连接任何负载的情况下电流为~37mA。 是否有任何想法、原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Barrett、

    您能否提供有关电路板配置方式的更多详细信息? 即、L+电压是多少、跳线是如何配置的、如何测量电流等?

    有一些状态 LED 会消耗一些电流、但您报告的电流高于我预期的电流。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    客户设置 P 通道/PNP、IN (=5V)引脚上的跳线、EN =5V、电源电压10-30Vdc @150mA 最大值 当 OUT 引脚在没有负载的情况下连接到 GND (对 GND 短路)时、它会损坏(消耗的电流大于标称值)。 它应该能够检测到故障情况。
    客户也已使用其他样片对此进行了测试。 结果:两个不同器件上的电流分别为37mA 和20mA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Barrett、

    我之前通过电子邮件对此进行了答复、但我也会在这里跟进-在施加短路之前、电流是否已确认正常、之后、即使在移除短路后、电流也始终较高?

    此致、
    最大