This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV31E:AM26LV31E/32E 的功率耗散电容

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV31E, AM26LV32E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/734694/am26lv31e-power-dissipation-capacitance-of-am26lv31e-32e

器件型号:AM26LV31E
主题中讨论的其他器件:AM26LV32E

大家好!

我们正在存储 AM26LV31E 和 AM26LV32E 的功率耗散、但不确定如何理解和使用这两个数据表中的 CPD "功率耗散电容"。

1. 对于31E 、在数据表注释(3)第5页中、它被写为"空载 动态 电流消耗= cpd×Vcc×f + i"。 然而,我怀疑是否不应将国际刑事法院列入这里?  我认为 Vcc*icc 是  空载时的静态功率耗散。

2.在31E 数据表的第6.5节中、 CPD 定义为空载时为160pF。 我想 CPD 是差分电容、对于一个通道而 不是整个 IC 而言、这意味着什么?  我是否可以假设是*Vcc 提供 空载动态功率耗散?

3.对于32E (也是第6.5节)、CPD 定义为一个通道为150pF。 可以使用以下公式来计算32E 的功率耗散?

PD = PD (动态)+ PD (静态)= f * Vcc *(CPD+C_LOAD)* 4个通道+ ICC* Vcc、其中 f 是信号频率、C_LOAD 是每个通道上的容性负载、ICC 是 section6.5中的电源电流、VCC 是电源电压。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yi Xiao、

    这些是好问题。 我们的团队将在周一对他们进行调查并回复您。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在第3点发现了一些错误。
    32E 功率耗散的计算公式应为:PD = PD (动态)+ PD (静态)=[ f *VOD*(CPD+C_LOAD)]*Vcc*4通道+ ICC * Vcc,
    其中 VOD 应为(我认为) 32E 输出的 VOH-VOL。
    谢谢、期待您的支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Max
    这些主题是否有任何进展? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yi、

    要回答您的问题:
    1) 1)将 ICC 视为静态功率是正确的。 用于器件在无负载情况下的功率耗散。
    2) 2)您回答正确。 CPD 用于一个通道。 该公式假设有一个通道切换。
    3) 3)您的计算是正确的。 由于 AM26LV32E 是四路接收器、因此输出是数字逻辑、这意味着 VOD 接近于轨到轨。

    如果您有更多问题、请告知我们。
    此致、
    Hao