This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV32E:AM26LV32E 禁用时的功率耗散

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV32E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/734766/am26lv32e-power-dissipation-of-am26lv32e-when-disabled

器件型号:AM26LV32E

你(们)好。

我们需要知道当由 VCC=3.3V、引脚栅极=低电平(AM26LV32E 被禁用)供电时,整个封装的电源电流是多少?

似乎我们无法从数据表中找到相关数据,您能不能就此提供帮助?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yi Xiao 您好、

    是的、我们将检查此条件下的数据是否可用、如果不可用、则可以为您进行测量。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你人真是太好了。 谢谢、Max。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yi、
     
    AM26LV32E 的 G/G bar 引脚可用于设置高电平有效或低电平有效逻辑或高 Z。 但在  任何一 种情况下都不会关断器   件、这意味着功耗通常约为8mA。 如果您有更多问题、请告知我们。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Hao。