请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:XIO2001 您好!
我已经在其他主题上提出了一些有关电源序列的问题、但我仍在处理中、并有一个新问题。
如果使用3.3V 作为 PCIR、是否必须在开始移除其他3.3V 和1.5V 之前将此3.3V PCIR 移除为0V?
此致、
OBA
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我已经在其他主题上提出了一些有关电源序列的问题、但我仍在处理中、并有一个新问题。
如果使用3.3V 作为 PCIR、是否必须在开始移除其他3.3V 和1.5V 之前将此3.3V PCIR 移除为0V?
此致、
OBA