This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B96:当通过长电缆提供+5V 电压时、P82B96能否正常工作?

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: P82B96

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/734338/p82b96-can-p82b96-work-correctly-when-5v-is-supplied-through-long-cables

器件型号:P82B96

 大家好、

 我们的一位客户正在考虑使用 P82B96进行远距离(3米)数据传输。

 客户希望使用 P82B96 作为附加文件、使用3米电缆在主机柜和远程控制机柜之间进行连接。 但其主机柜仅具有5V 电源、而远程控制机柜仅具有3.3V 电源。 他们知道每个 P82B96 VCC 电压必须相同。 因此、他们 正在计划 将远程控制机柜中的 P82B96的电源作为 附件从主机柜提供5V 电压。

 请问他们的连接是否有问题? 如果有问题、您能 告诉我任何对策吗?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/138/Customer_5F00_P82B96_5F00_connection.pdf 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya-San、

    这种连接对我来说似乎是可以的。 不过、我可能会在远程板 Vcc 上添加额外的电容器、因为它通过3米电缆获得电力、并且通过电缆会产生一些损耗。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bobby、

    感谢你的答复。
    我了解到最好在远程板上添加额外的电容器。

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。