This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:您对降低功耗有什么想法吗?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/734754/dp83822i-do-you-have-y-idea-for-reducing-power-consumption

器件型号:DP83822I

 你(们)好

我的客户希望获得您的建议。


请告诉我 LAN-PHY (DP83822I)的省电功能及其寄存器设置。

在未连接 LAN 电缆(链路断开)时降低 PHY 功耗的设置。
连接到集线器等的情况
如果信号变为有效、则他们希望仅使用 PHY 进行 LinkUp

如果您对 降低功耗有任何想法、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke、

    请参阅 DP83822数据表中描述的低功耗模式。

    对于链路断开、LAN 电缆断开的情况、我建议查看主动睡眠模式。 这些模式在寄存器地址0x0011中进行控制。

    如果连接到交换机、交换机应支持 EEE 模式。 如果交换机支持 EEE、则 PHY 可以协商 EEE 模式。

    也请参阅数据表中的 EEE。

    最后、当 VDDA 和 VDDIO 电压设置为1.8V 时、功耗最低。

    此致、