This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6416A:TCA6416A I/O 引脚电阻器值

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6416A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/735149/tca6416a-tca6416a-i-o-pin-resistor-value

器件型号:TCA6416A

我们尝试将 TCA6416A 接地时、可使用的 I/O 引脚下拉电阻值是多少? (VCC=3.3V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bless Matz、您好!

    您是否询问器件用作输出逻辑高电平还是用作输入时的最小电阻?

    如果是输入、则没关系。

    如果是输出、则通过 P 端口允许的绝对最大电流为50mA、但我们建议使用10mA。 3.3V 时、建议的最小值为330欧姆、而绝对最小值为66欧姆。

    谢谢、
    -Bobby