This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3221-EP:输入电容

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3221-EP, MAX3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/734948/max3221-ep-input-capacitance

器件型号:MAX3221-EP
主题中讨论的其他器件: MAX3221

 MAX3221-EP 的输入电容值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Annie、
    我们没有在数据表中指定值。
    但是、多通道器件的 IBIS 模型可用作输入电容的基准。

    该模型位于: www.ti.com/.../sllm022

    您可以为感兴趣的引脚类型引用参数 c_comp。
    该值也可以添加到封装引脚电容中。

    例如、查看引脚14上的引脚 DIN1
    它具有型号 MAX3243D_IN
    该模型的 C_comp 范围为0.88pF 至1.37pF、典型值为1.19pF。

    引脚14的电容为5.64E-13。

    这将导致该引脚的估算电容为(典型值) 1.19pF + 0.564pF = 1.754pF。
    对于单通道 MAX3221、该范围也应非常接近。


    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水