This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2EUSB30:-

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD2EUSB30

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/734636/tpd2eusb30--

器件型号:TPD2EUSB30

您好!

我正在使用电路板上的 TPD2EUSB30 ESD 保护器件来传输 USB 3.0信号。 数据表将引脚1和2分别指定为 D+和 D-。 由于内部二极管的电路图看起来是对称的、因此如果需要的话、我可以将 D+和 D-输入交换为相反的极性、这只是为了布局目的。 是这样吗? 这些引脚是否可以交换到相反的极性?

非常感谢  

射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是的,D+和 D-可以在此设备上切换。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    很好。 非常感谢您的支持。

    射线