This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100KR800:10-KR 重定时器

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR820, DS100KR800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/734678/ds100kr800-10-kr-retimer

器件型号:DS100KR800
主题中讨论的其他器件:DS125BR820

您好!

我的帐户要求10KR 重定时器。

我学习 DS100KR800和 DS125BR820、但无法做出决定。

您能否向客户推荐哪一个?

谢谢~

许志平  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TC:

    在大多数情况下、DS125BR820可为10G-KR 应用提供更高的性能。  如有必要、编程和调优也更容易。  这些器件还具有引脚对引脚兼容性、因此仍然可以尝试使用两个器件来确保实现最佳性能。

    此致、

    Lee