This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:D+和 D-上存在15千欧电阻

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/734931/tps65988-15-kohm-resistor-present-on-d-and-d-

器件型号:TPS65988

尊敬的团队:

我在 TPS65988配置工具的端口控制中看到了此项目。  

我想知道这个项目的目的是什么。 我需要检查此项目的情况是什么?

谢谢你。

此致、

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    "15kOhm 电阻存在"字段用于 BC1.2充电器检测。 许多 USB 集线器在 D+/D-线路上具有15k Ω 的端接电阻、这会影响 BC1.2检测。 启用"15kOhm 电阻器存在"字段后、TPS65988将执行 BC1.2检测、前提是 D+/D-线路上也存在15kOhm 端接。

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、
    Eric