Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84
主题中讨论的其他器件: DSI 调谐器
您好!
从 Variscite 的 IMX8模块获取 LVDS 输出时、我们遇到了重大问题。 它在模块上安装了 SN65DSI84。 我们只能在 LVDS 侧进行测量。
下面随附了 DSI 调谐器的显示数据表和两个输出(启用和不启用测试模式)以及 DSI 接口的 Yocto Linux 参数。
测试图案工作正常。 LVDS 时钟以正常频率运行。
但禁用测试模式后、屏幕上无法显示任何图片。
读取寄存器0xE5将根据时序参数提供0xC1或0x01。
作为一个 sisimote、我们还有一个7英寸单 LVDS 屏幕、该屏幕可以显示图片(带和不带测试模式)、并且仍然从寄存器0xE5报告0x01。
问题
- 这些错误的严重程度(PLL_UNLOCK、CHA_CRC_ERR、CHA_synch_ERR)。
- 我们可以从这些结论中得出什么结论? 故障排除的步骤?
- 我们是否应该更改 Yocto DSI 配置中的任何内容、例如需要的一些标志?
- 还有其他故障排除想法吗?
此致
Christian
e2e.ti.com/.../LM238WF1_2D00_SLK1_5F00_General_5F00_CAS.PDF
e2e.ti.com/.../CSR_5F00_02_5F00_eg.txt