This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:测试模式正常、但无图像。

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/734433/sn65dsi84-test-pattern-ok-but-no-picture-otherwise

器件型号:SN65DSI84
主题中讨论的其他器件: DSI 调谐器

您好!

从 Variscite 的 IMX8模块获取 LVDS 输出时、我们遇到了重大问题。 它在模块上安装了 SN65DSI84。 我们只能在 LVDS 侧进行测量。

下面随附了 DSI 调谐器的显示数据表和两个输出(启用和不启用测试模式)以及 DSI 接口的 Yocto Linux 参数。

测试图案工作正常。 LVDS 时钟以正常频率运行。

但禁用测试模式后、屏幕上无法显示任何图片。

读取寄存器0xE5将根据时序参数提供0xC1或0x01。

作为一个 sisimote、我们还有一个7英寸单 LVDS 屏幕、该屏幕可以显示图片(带和不带测试模式)、并且仍然从寄存器0xE5报告0x01。

问题

  1. 这些错误的严重程度(PLL_UNLOCK、CHA_CRC_ERR、CHA_synch_ERR)。
  2. 我们可以从这些结论中得出什么结论? 故障排除的步骤?
  3. 我们是否应该更改 Yocto DSI 配置中的任何内容、例如需要的一些标志?
  4. 还有其他故障排除想法吗?

此致

Christian

e2e.ti.com/.../LM238WF1_2D00_SLK1_5F00_General_5F00_CAS.PDF

e2e.ti.com/.../CSR_5F00_02_5F00_eg.txt

e2e.ti.com/.../CSR_5F00_02_5F00_eg_5F00_pattern.txt

e2e.ti.com/.../CSR_5F00_02_5F00_yocto_5F00_config.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    您可以从以下文档的第3页上的调试过程开始 :http://www.ti.com/lit/an/slla356/slla356.pdf、您还可以观看此简短视频 :https://training.ti.com/troubleshooting-tips-sn65dsi8x-mipi-dsi-lvds-bridges 

    您首先应该检查的是、您遵循数据表中列出的初始化序列。 该序列是器件正确运行所必需的。

    此外、您是否可以从 DSI 调谐器中附加.dSI 文件、而不是附加.txt 文件? 您可以从工具中导出它、如下所示:

    这样、我就可以导入文件并快速检查您的设置、而无需从.txt 文件手动输入它们。

    但请首先确认您遵循的是初始化序列。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的快速回答。 在您的回复前几分钟、我们终于让屏幕运行起来了。

    我们的最后一个问题是时钟问题、尽管我们之前已经多次测量过它。

    我们以前看过故障排除文档、但没有看到视频、谢谢。 我们很快会再启动几个显示屏、因此我们可能会再次遇到类似的问题。

    此致

    Christian