This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2077A:USB 集线器无法与 USB 1.0/1.1器件配合使用

Guru**** 2939090 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2077A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/734425/tusb2077a-usb-hub-does-not-working-with-usb-1-0-1-1-devices

器件型号:TUSB2077A

您好!

我´m 开发一个5端口 USB 集线器。 所有 USB 2.0设备都可以正常工作。 但 USB 1.0/1.1器件无法正常工作。
我´ve 有线键盘和有线鼠标-不工作.....
无线键盘、无线套房、USB WiFi 加密狗、USB 记忆棒工作正常
I μ A´m 自供电模式和外部48MHz 晶体振荡器。 未使用端口6和7。 它们通过 DM/DP 引脚上的15k 下拉电阻器连接到 GND。 上游直接连接到 RPi 计算模块。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Karel、

    连接低速器件时、您能否检查 TUSB2077A 引脚上的 DM 线路是否被拉高? 连接低速设备后、上行主机会报告什么?

    谢谢、
    JMMN