This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6424A:TCA6424A:GPIO 的输入电压电平

Guru**** 2752855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/734408/tca6424a-tca6424a-input-voltage-level-of-gpios

器件型号:TCA6424A

你(们)好

我使用的是 TCA6424ARGJR

已连接 VCCP = 3.3V、VCCI = 1.8V。

GPIO 配置为输入。 输入电压为5V、是否会影响引脚。 请澄清一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sathyanarayanan G,您好!

    TCA6424A 可耐受5V 电压、因此您可以在 GPIO 的输入引脚上施加5V 电压。


    注释第8.3.1节:
    当 I/O 配置为输入时、FET Q1和 Q2关断、从而产生高阻抗输入。 输入电压可升高到高于 V CC 的值、最高可达5.5V

    谢谢、
    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Bobby