This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD230:SN65HVD230

Guru**** 2534430 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/734693/sn65hvd230-sn65hvd230

器件型号:SN65HVD230

尊敬的 TI 团队:

我们在其中一款产品中使用了 SN65HVD230 CAN 收发器、

在随附的文件中、我想知道分离电容器的用例或工作情况。

请分享此数据。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manjunath、您好!

    该电容器有助于滤除更高频率的共模噪声、这有助于减少射频辐射并提高射频抗扰度。 它通过提供一个随频率增加而减小的阻抗来实现这一点、从而导致差分信号的共模元件上的负载增加。 用于传输 CAN 数据的差分模式组件不受影响。

    这是否能回答您的问题? 或者、您是否在寻找其他东西?

    此致、
    最大