This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6526:有关 LMH6526稳定性的问题

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6526

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/733547/lmh6526-question-regarding-stability-of-lmh6526

器件型号:LMH6526

您好!

我尝试使用 LMH6526来驱动 SOA。 虽然在10ns 脉冲下有一些过冲、但这是可以接受的。 但当~700Hz 的波动显示出我的光输出强度时、我感到无望。 是否有任何数据可以告诉我此芯片的稳定性、如输出脉冲电流与时间的比值? 顺便说一下、您是否认为数据表中的40mA 示例能够说明600mA 芯片的性能?

最棒的

zq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ZQ、

    您能否提供所使用的电路、尤其是放大器的负载? 稳定性在技术上与脉宽无关、我们可以根据您的电路进行补偿。 您只能通过将所有通道相加得到600mA、因此40mA 示例未演示这一点。

    此致、

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您的回复。 我不知道 SOA 的负载、因为它的网站上没有任何内容。 但我正在联系制造商以请求提供信息。 同时、我尝试连接5欧姆负载、使用300mA 输出通道、并将脉冲宽度设置为20ns。 脉冲大约为1.5V、这适用于300mA。 但是、过冲大约为2.8V、脉冲上的一些纹波肯定会降低激光器的性能。 您能就如何处理这种意外的脉冲形状向我提供任何建议吗?

     

    最棒的

    zq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    绝对出错了。 您能不能向我们展示您的电路。 您的射频和 Ra 值是多少? 您使用什么来驱动输入电流信号?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查以下电路。 我只使用通道2来发送差分脉冲信号、并通过接地来关闭内部振荡器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ZQ、

    您如何注入输入电流? 我只能看到一个通过可变电阻器和1k 电阻器连接到 I2的接地开关? 通常、此功能是通过电流输出 DAC 实现的。

    此致、

    肖恩