This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD77:SN65HVD77DR 引脚交换和长度

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV31E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/734619/sn65hvd77-sn65hvd77dr-pin-swapping-and-length

器件型号:SN65HVD77
主题中讨论的其他器件:AM26LV31E

下午好!

我对该器件和 RS485有几个一般问题。

1) 1)我想知道是否可以在这些器件上交换 P/N? IE Z 将转到 P、Y 将转到 P  

2) 2)如果允许我交换 X/Y、这是否意味着 A/B 也必须交换?

3) 3) A/B 行是否需要与 Y/Z 行具有相同的长度?

感谢你能抽出时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    J.P.

    遗憾的是、不能交换 X/Y 的极性。 该器件上没有高电平/低电平有效引脚。 TI 有一个四路 RS485驱动器 AM26LV31E、它具有此功能。 如果您能够交换 X/Y、则还必须交换与接收器输入 A/B 的连接。 接收器始终采用差分电压 A-B 如果您有更多问题、请告知我们。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。 您是否知道 A/B 行和 Y/Z 行的长度是否相似?

    此外、我认为我缺少了一些东西。 我不确定 am26lv31e 会带来什么好处?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    J.P.
    是的、还建议使用双绞线以获得更好的共模噪声抗扰度。
    AM26LV31E 可通过 G/G_bar 引脚交换 Y/Z 的极性。
    此致、
    Hao