This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:与 VREF2电阻值相关的问题

Guru**** 2778155 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/733723/pca9306-issue-related-to-vref2-resistor-value

器件型号:PCA9306

大家好、

我们在 项目中使用了 PCA9306电平转换器 、如以下原理图所示。

我们将3.3V 电平转换为1.8V 电平、并在1.8V 侧连接 IMU 芯片。

当我连接100R 电阻器而不是200K 时、很少有板上会出现电平转换 器工作正常、我们将正确获取 IMU 从器件数据。

我们已经尝试了10K、100K、1K、4.7K 等各种电阻器、但没有任何作用。 当我用100欧姆电阻器替换100K 时、它开始工作、我将获得正确的 IMU 数据。
我还尝试更换电平转换器和 IMU、但仍然无法正常工作、当我们尝试使用100欧姆电阻时、工作正常。
-这款200K 电阻器的原因是什么?它为什么会影响性能?
我们想知道为什么它只能使用100欧姆和更小的值?  
-如果我们将所有电路板上的200K 电阻改为100欧姆、您是否会发现任何风险?

等待您的快速响应。

谢谢、此致、

Margisha Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Margisha、

    本主题将讨论您对200k 欧姆电阻器的问题:

    "200K 电阻器的原因是什么?它为什么会影响性能?"

    如上面的链接所述、200k Ω 电阻器用于限制电流、同时为器件中的其他电路建立基准电压。

    请求1:请在 o 示波器上测量使能引脚的电压、并提供图像供我们检查

    请求#2:还请在 o 范围内测量 Vref1并提供图像

    "如果我们将所有电路板上的200K 电阻改为100欧姆、您是否会发现任何风险?"

    根据我在原理图中看到的情况、从200k 欧姆变为100欧姆将在 Vref1和 Vref2之间提供大约15mA 的电流。 对于我们的器件、Vref1和 Vref2之间的 FET 不应受到任何损坏。 仅额外功耗。

    "我们想知道它为什么只能在100欧姆和更小的电阻值下工作的确切原因? "

    更改电阻值只会影响 Vref1和 Vref2之间的电流。 我看到一种情况、即 Vref1使用 LDO 为其提供电压、而 LDO 会失去调节能力、因为它是高阻抗源、无法灌入 Vref2和 Vref1之间的泄漏电流。 我们可以通过使用150k 欧姆范围内的下拉电阻器提供从 Vref1到 GND 的路径来解决这一问题。 在我看到 Vref1和使能电压是多少之前、我不确定这是不是同样的情况。

    请求3:当您使用不起作用的电阻器值时、您是否还可以提供 I2C 总线在1侧和2侧的外观范围?

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Booby:

    感谢您的善意回应。

    请对所附图片进行微调;

    请求1:请在 o 示波器上测量使能引脚的电压,并提供图像供我们检查--  Voltage_EN.jpg V =3.36V


    请求#2:还请在 o 范围内测量 Vref1并提供图像-  Voltage_Vref1.jpg V = 1.8

    请求3:当您使用不起作用的电阻器值时、您是否还可以提供 I2C 总线在1侧和2侧的外观范围? 我很快就会给你发送这个。

    正如您所说:

    "我们可以通过使用150k 欧姆范围内的下拉电阻器提供从 Vref1到 GND 的路径来解决这一问题。 在我看到 Vref1和使能电压是多少之前、我不确定这是不是同样的情况。"

    -我还想详细了解这种情况。 以及如何提供接地路径以及它如何影响 IC 的工作。

    谢谢

    玛吉沙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Margisha、

    Vref1的第二个图像看起来不错。

    使能引脚电压有问题。 该电压不应为3.3V、应约为2.4V~2.5V

    请确认您正在探测正确的点:

    如果使能电压为3.3V、则该器件将无法正常工作。

    您能否提供 PCA9306 PCB 布局图、我想验证 Vref2和使能引脚是否短接在一起、然后连接到两个100k 串联电阻器。

    另请通过对 DMM 执行导通性检查来验证 Vref2引脚和使能引脚在 PCB 上短接在一起。

    我还想详细了解这一情况。 以及如何提供接地路径以及它如何影响 IC 的工作。"

    GND 路径为从 Vref1到 GND、电阻约为150k 欧姆。 我们发现、当 Vref1电压为1.8V 时、Vref1电压被升至大约2.5V、这反过来又使使使能电压更高、并且不提供从1侧到2侧的转换、反之亦然。

    Vref1上的下拉电阻器提供了一条从 Vref2到 Vref1的泄漏电流流向的路径、而不是在 LDO 的输出上累积电压。 这使得 LDO 能够正确调节它的电压。

    我不认为这是您的问题、因为 Vref1稳定在1.8V。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    我的结尾有一些误解 请找到以下 EN 引脚的图像、电压为~2.7V

    请求3:当您使用不起作用的电阻器值时、您是否还可以提供 I2C 总线在1侧和2侧的外观范围? ---在不工作的情况下,请在电平转换器的第1面和第2面找到时钟和数据的图像。

    图1 - SDA_SCL_3V3

    图2 - SDA_SCL_1V8

    我已经了解了您对 LDO 稳压的看法、但事实并非如此、因为您还观察到 Vref1处的1.8V 稳定电压。

    请提供您对我们案例的宝贵意见。

    谢谢

    -玛吉沙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Margisha、

    您的新使能引脚电压看起来正常。

    您的 I2C 信号示波器截图看起来不错。 每9个时钟周期、我们还会看到 ACK 位变为低电平、这意味着从器件会看到信号并做出响应、同样从主器件侧、主器件也会看到从器件 ACK。 电压已从一侧转换为另一侧。 在我看来、PCA9306正在做它的工作。 没有迹象表明 I2C 信号损坏。

    什么是从器件?
    您能描述一下与之通信的从设备应该做什么吗? (您将什么定义为故障?)

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bobby、
    我们将与 IMU 作为从器件进行通信。 我们使用的是 ICM20948 IMU 单元。 由于它是 IMU、它应该给出它的位置变化数据、但我们的情况并非如此。 但是、当我将低阻引脚电阻器减小到100E 时、我能够获取 IMU 的数据。 我无法理解、如果电平转换器工作正常、为什么会发生这种行为、那么电平转换器的 EN 引脚电阻器的变化会影响 IMU 数据输出。!?

    谢谢
    -玛吉沙
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Margisha、

    "它应该提供有关其位置变化的数据、但我们的情况并非如此。 "
    为此、我假设要从从从器件获取数据、您需要与从器件执行读取事务。 从我上面看到的图像中、主器件正在向从器件发送写入事务。

    下面是我看到的内容:
    1) 1)启动条件
    2) 2)主机发送地址:0x6B、带写位
    3) 3)从器件 ACK
    4) 4)主机发送命令/数据字节:0x01
    5) 5)从器件 ACK
    6) 6)停止条件

    请求:您能否发送读取事务的范围截图、以便您尝试从从从器件获取位置数据?

    谢谢、
    -Bobby